This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:TPS6522312RAHRQ1 NVM 配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576696/tps65223-q1-tps6522312rahrq1-nvm-configuration

器件型号:TPS65223-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户在配置 TPS6522312RAHRQ1 时遇到以下问题。

为什么在 TPS NVM 配置文件中启用 VMON、但禁用 OV 和 UV?  这是因为 VMON 的阈值与 OV/VMON 不同 UV、还是因为它们共用同一个比较器、或者还有其他原因?

希望得到您的答复。

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在 TPS NVM 配置文件中启用 VMON、但禁用 OV 和 UV?

    您指的是哪些特定位域?  

    由于状态机控制其中的许多位、因此 PMIC 的状态是什么?

    当 PMIC 处于运行状态时、VMON1_EN =1 且 VMON1_UVOV_MASK = 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、ć

    很抱歉、 我忘记上传图片、我在图片中提到了此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    该表显示了 PMIC VCCA 达到 UVLO 电平后加载的寄存器的默认 NVM 值。 此时、PMIC 使能引脚很可能为低电平、因此我们不想启用任何稳压器或监控器、因为 PMIC 被禁用。 ENABLE 引脚变为高电平且启用 PMIC 后、它会转换到运行状态。 在此上电序列期间会启用定义的资源。 在该表中、您可以看到以黄色突出显示的文本、这是 PFSM 在上电期间对该位字段进行的更改。

    总之:默认情况下、所有稳压器和电压监测器都处于禁用状态(在 ENABLE 变为高电平之前)、但在 PMIC 启用后(ENABLE 变为高电平后)、稳压器和监测器由 PFSM 启用。

    此致、

    Niko