This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:布局设计验证

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576508/lm2678-layout-design-verification

器件型号:LM2678


工具/软件:

您好:

我正在设计一个 1.6mm 厚的双层 PCB、需要为其上的处理器提供 5V 直流电源。 但是、该电路板设计为接受 12VDC 输入、因此 LM2678S-5.0(TO-263 封装)将用于这种直流/直流转换、我将设计为放置在 PCB 的底层。 我的目标是实现 2ADC 的最大输出电流。 我附加了整个电源转换部分的布局、我设计它遵循了数据表中提供的布局指南、主要目的是将二极管和电容器 ACAP 放置到 IC。 请帮助我找出设计方面的潜在问题、并提供权变措施和优化建议。

注意!

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是供您参考的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我会在一天内回顾并回复您

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    原理图中没有给出电感值、但我建议电感值约为 15-22uH。  

    布局是可以的、我唯一的建议是水平翻转输入电容器、以使 VIN 和 GND 引脚形成的环路更小。

    此外、LM2678 是一款相当旧的器件。 如果您仍在设计阶段、您可以考虑一些更新的 TI 器件、这些器件可能更合适。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我使用的电感器值为 33uH。 超过 15-22 μ H 可能会有什么问题。 另外、如果它对操作非常关键、我会将其更改为所述范围、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 33uH 不应导致任何问题。 我提到的范围更多地是必须确保的最小电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。