This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070A

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576314/ucc28070-ucc28070a

器件型号:UCC28070


工具/软件:

我有一个使用 UCC28070 控制器并按预期工作的 PFC。 现在、我想使用相同的设计来实现两个并联 PFC 的双倍功率。 在 UCC28070 数据表(6.3.5 多相运行)之后、我需要并联一些电阻器和电容器。 但是、​​在 Excel 工具中输入新值时、增益裕度和控制环路交叉频率会发生变化。 使用两个 UCC28070 控制器时、控制环路(步骤 9:电压环路补偿和步骤 11:电流环路补偿)是否应该发生变化? 如果是的话、是什么新的价值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentino:
    在多相运行模式下、应单独处理每个电流环路。 您可以尝试重新设计 电压环路补偿器、方法是减小补偿电阻器并将补偿电容值增加 2 倍、然后尝试根据结果进行调整以环路。 请遵循数据表 第 6.3.5 节和数据表第 21 页的图 6-1 中提到的常见引脚连接和原理图修改建议。  
    谢谢
    Sanchayan