This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:COUT 计算(公式 11 和 12)很奇怪

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575461/lmr54406-cout-calculation-equation-11-and-12-is-strange

器件型号:LMR54406


工具/软件:

您好团队:

从数据表公式 11 和 12 中可以看出、我得到的结果与数据表中所述的结果不同。
您能仔细检查一下吗?

数据表显示 COUT 不低于 2.38 μ F 、但如果我使用数据表选择的值计算、则结果为 1.52 μ F
I 以前的数据表参数: (VOUT_C = 30mV、KIND=0.4、IOUT=1A、FSW=1100kHz)

同样,公式 12 的结果似乎与我的计算不同。

数据表显示 COUT 不低于 14.3 μ F 、但如果我使用数据表选择的值计算、则结果为 9.09uF
I 使用了数据表参数: (IOH = 1A、IOL = 0A、Fsw = 1100kHz、VOUT_SHOOT = 400mV)

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很快就会回来找你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pramanik-San、

    您有任何更新吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的、公式 11 和 12 得出了您提到的值、但我仍然需要向该器件的系统管理器确认、这样我就不会遗漏一些内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、数据表中有错误。 有关计算输出电容器的信息、请参阅随附的应用手册。

    降压开关稳压器的输出纹波电压(修订版 A)

    谢谢