This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088(RHL 封装)—EN 低电平不会使 VOUT 崩溃;输出保持在 4.5V 且无放电

Guru**** 2663665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576380/tps61088-tps61088-rhl-package-en-low-does-not-collapse-vout-output-remains-at-4-5-v-without-discharge

部件号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61033

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

我们使用 TPS61088RHLR 作为升压稳压器、以通过锂离子电池 (VBAT 3.0–4.2V) 生成 4.5V 电压。 当 EN 被驱动为低电平时、我们预计输出会被禁用;不过、在 EN 置为无效后、4.5V 电源轨仍保持在大约 4.5V。 没有观察到明显的输出放电。

设计详细信息(请参阅随附的原理图摘录):

  • 器件:TPS61088RHLR

  • VIN:单节锂聚合物电池 (3.7V–4.2V)、靠近 VIN 的输入电容器 2×10 µF + 0.1 µF

  • 电感器:470nH

  • VOUT 设置为 4.5V(通过 R10 = 182kΩ、R13 =<xmt-block2> 66.5kΩ</xmt-block>)</s> 66.5kΩ

  • 输出电容:C17 = 47 µF、C22 = 47 µF(低 ESR 陶瓷)

  • SS:C19 = 8.2nF

  • COMP 网络:R16 = 23.7kΩ、C20 = 560 pF、C21 = 36 pF

  • ILIM:R18 = 105kΩ

  • 在此版本中、MODE 引脚当前未连接(悬空)

  • EN 由 GPIO 驱动;EN 低电平在引脚上~0.02V 时测量

观察到的行为:

  • 将 EN 拉至低电平会停止 SW 节点上的开关(在示波器上进行了验证)。

  • 尽管如此、VOUT 仍会长时间保持在~4.5V。 在没有特意负载的情况下、该电源轨在我们的测试窗口内不会出现明显衰减。

  • 连接某些下游负载后、即使在泄放情况下、VOUT 也可以保持在~4.5V;我们怀疑反向电流/反馈通过负载进入 VOUT。

问题:

  1. 当 EN 为低电平时、TPS61088 是否提供任何内部输出放电或负载断开功能? 数据表指明了关断和低 IQ、但未明确说明输出放电路径。

  2. 在模式悬空的情况下、内部偏置是否会导致关断期间出现意外行为(例如漏电路径或部分偏置使 VOUT 保持锁存)? TI 是否会建议将模式明确连接到 GND (PFM) 或 VIN (FPWM) 以实现稳健的禁用行为?

  3. 禁用该器件后、从 VOUT 到 VIN 的预期反向导通路径是多少? 如果需要真正的输出断开、是否有建议的外部理想二极管/负载开关布置?

  4. EN 引脚 RC 滤波器是否有建议值或放置说明、以避免与 SW 节点耦合?

  5. 根据上面的电感器 (470nH) 和补偿值、关断期间是否有任何器件状态可能使输出电容上的电荷长于预期?

复制步骤:

  1. 使用 VIN 下设置为 3.8V 的工作台电源为电路板供电。

  2. 启用转换器;VOUT 调节至 4.5V

  3. 将 EN 拉至低电平(在 EN 引脚上测得 0.02V)。

  4. 观察:SW 节点活动停止;VOUT 在空载时保持~4.5V。

我们希望确认关断行为并提供有关实现真正输出关断条件的指导(例如,推荐的负载开关/理想二极管器件或应用手册参考)。

感谢你的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carman:

    感谢使用 e2e。 我将查看原理图和问题列表、并在本周前向您提供反馈。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carman:

    1.当 EN 为低电平时、TPS61088 是否提供任何内部输出放电或负载断开功能? 数据表指明了关断和低 IQ、但未明确说明输出放电路径。

    遗憾的是、当 EN=低电平时、TPS61088 没有负载断开和输出放电功能、因此这是 TPS61088 的正常行为。

    2.在模式悬空的情况下,内部偏置是否会导致在关断期间出现意外行为(例如,漏电路径或部分偏置使 VOUT 保持锁存)? TI 是否会建议将模式明确连接到 GND (PFM) 或 VIN (FPWM) 以实现稳健的禁用行为?

    根据数据表、当接地连接、而 PFM 保持悬空时、它为 PWM。

    3.禁用器件后,从 VOUT 到 VIN 的预期反向导通路径是什么? 如果需要真正的输出断开、是否有建议的外部理想二极管/负载开关布置?

    从 Vout 到 VIN 没有反向导通路径、体双极管在禁用时将阻断反向电流。

    您可以参考以下中的 AN、了解外部负载断开解决方案。  

    www.ti.com/.../sszt754.pdf

    4. EN 引脚 RC 滤波器是否有建议值或放置说明、以避免与 SW 节点耦合?

    通常、截止频率设置为低于进行滤波的开关频率的 1/10、建议电容器设置 100nF。

    5.根据上面的电感器 (470nH) 和补偿值、关断期间是否有任何器件状态可能使输出电容器上的电荷长于预期?

    最大负载电流是多少? 您可以查看 TPS61033、其中包含 470nH 电感器和负载断开功能。

    此致、

    Nathan