This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:Vout 问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576934/tps61288-vout-question

器件型号:TPS61288


尊敬的团队:

在 TPS61288 的方框图中、Vout 还连接到内部 LDO 以及 Vin。 我想了解升压转换器的设计目的是什么(由于 Vout 大于 Vin、使用 Vout 作为源会严重降低效率)? 谢谢。

 

此致、

Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    VCC 的稳压电压为 4.8V、因此当 Vin 低于 4.8V 时、必须使用 Vout 为内部 LDO 供电。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    谢谢。 我懂了。 因此、对于低输入电压应用、我们可以断开 Vin 并直接将 Vout 用作 LDO 输入。

    此致、

    Yang