This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060 双向开关原理图审阅

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576229/lm5060-lm5060-bidirectional-switch-schematic-review

器件型号:LM5060
主题: LM74502 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!亲爱的团队成员、

我需要为一组超级电容器设计一个开关、以便将该组与所有位置断开、以保持电源。 我只需要一个开关、就不需要过压或欠压保护或过流保护。 由于超级电容器需要充电和放电、因此电流应双向流动。 电压在 0V 至 20V 之间变化。 从超级电容器空电压为 0V 的情况开始、随着开关闭合电流启动流量、超级电容器充电和电压缓慢上升至 20V。 然后、如果需要保留电荷、我应该能够断开开关并断开超级电容器与负载的连接。 我只想使用使能引脚来闭合和断开开关。 我想我可以使用 LM5060 器件来实现目标、但我不确定我制造的电路是否可行。 我现在有 3 个问题:

1.我可以使用 2 个背对背 MOSFET 来阻止电流双向流动吗? 此原理图是否适用于 OUT 引脚通过 Ro 电阻器连接到 MOSFET 源极的情况?  

2. Rs 和 Ro 电阻器是否允许电流在两个方向上高达 25A 左右?

3.是否可以使用另一个额外的电源为 VIN 引脚供电,6V5(TP3 在原理图中),直到主电源(TP4 在原理图中)在启动时上升到适当的水平? 为此、我在或配置中使用了两个二极管、因为当主线路电压低于 5.5V 时、LM5060 也应在启动时运行。 这样可以吗?

请看一下并分享一些提示。

e2e.ti.com/.../4774.schema.pdf

此致

已发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM74502。

    通过一个简单的解决方案、它将具有更高的栅极驱动强度来导通和关断 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pal

    我会试一试。 谢谢你

    此致

    已发送电子邮件