This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:什么是"X"是什么意思?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574936/tps2121-what-does-x-mean

零件号:TPS2121


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

在下表中、“X",“,"0"、"0"和“和"1"“"1"究竟“究竟是“是什么意思?

此外、您能解释一下 XCOMP 模式是如何工作的吗?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 CP2 电压>= VREF 1.06V、则内部逻辑将视为“1"</s>“

    如果 CP2 电压 < VREF 1.06V、则内部逻辑将视为“0"</s>“

    对于标有“X"的“的情况、表示 CP2 电压  对逻辑决策无关紧要。

    此致

    Rakesh