This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:有源电流限制功能方框图

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575911/tps25961-block-diagram-for-active-current-limit-function

部件号:TPS25961


工具/软件:

查看方框图、可以根据 RLIM 设置来确定 VLIM、并通过比较上述 VLIM 与 600mv 来执行电流限制功能。
那么、它正下方的箭头直接指向限流放大器是什么意思? 我很好奇、对于上述 VLIM 电压的角色检测起着什么作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Han

    感谢您的耐心

    有两种类型的保护电路  

    1.短路保护和以下电路展开

    2.上述比较器用于过流保护

    此致  

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

    是否可以将其视为与下图类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Han  

    在此设备中、突出显示的部分包含 3 个执行 3 个任务的组件

    1.第一个比较器用于短路保护。 激活阈值是电流超过 ILIM 值的 2 倍时的阈值

    2.第二个比较器在 ILIM 和 2*ILIM 之间用于过流保护

    3.检测 ILIM 引脚是否存在短路的短路检测块  

    希望澄清



    此致

    Sailendra