This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22995H-Q1:EN 引脚为低电平时电源开关行为错误

Guru**** 2619115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576510/tps22995h-q1-misbehaving-of-power-switch-when-en-pin-is-low

器件型号:TPS22995H-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

不同应用 TPS22995HQDDCRQ1  在我们的项目中,我们提供了 3.3V 作为开关的输入,如数据表中所示,当 EN 引脚被微控制器驱动为高电平时,电源开关输出为高电平 (+3.3V ),但当 EN 引脚被驱动为低电平时,开关的输出仍然是 2.2V。

我们进一步为 EN 引脚添加了下拉电阻、但电源开关输出仍为 1.4V 至 1.6V、即使使能引脚直接与地短路、开关也不会正确关断、下面附上了原理图部分以供您参考。

您能看看 上面的问题并告诉我们为什么它这样做?

此致、

Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    是否连接了输出电容?

    价值是什么。

    该器件具有 QOD。 它应该已放电。 您能否在 EN 为低电平时检查 VOUT 至 GND 电阻?

    谢谢  
    Amrit