This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:OVP 阈值输入上升较宽

Guru**** 2617435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576965/lm74502-q1-ovp-threshold-input-rising-is-wide

器件型号:LM74502-Q1


您好的团队、

客户表示 OVP 阈值输入上升的范围很宽、因此我的客户需要使用高精度电阻器 (+/–0.1%) 来设置 OVP 值。 我是否有任何理想二极管控制器具有较窄的过压阈值输入上升范围?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shunsuke Yamamoto:

    不、所有的控制器都将具有如此大的扩展性。

    此致、

    Shiven Dhir