This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:电流限制精度

Guru**** 2864450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS25961EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569268/tps25961-current-limit-accuracy

部件号:TPS25961


工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用 TPS25961 在电路板上测试了过流保护、但计算出的电流限值与测量的电流限值之间存在差异。 请查看下面的内容、并告诉我原因。

e2e.ti.com/.../OCP-test-result-on-customer-board.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey  

    感谢您的耐心

    您能否提供更多详细信息  

    1.实验的 X 轴时间刻度

    2.实验导通的细节,比如他/她使用了 CC 负载或 CR 负载。 如果他们使用了 CC LOAD、您能让他们使用 CR LOAD 进行实验吗?

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    感谢您的答复。 让我与客户核实并更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    X 轴时间标度为秒。 它们使用 RPODIGET 3110 型号的电子负载并使用 CC 负载。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    您可以使用 TPS25961EVM 进行检查吗? 如果完成、请告诉我结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey  

    您可以要求客户使用 CR load 进行相同的实验或工作吗?  

    当我们使用 CC LOAD 时,存在导致实验失败的复杂情况

    此致  

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    感谢您的反馈。 让我与客户一起检查使用 CR 加载的实验并进行更新。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    客户使用 CR 加载执行了与上述相同的实验。 但经确认、实验结果与 CC Load 相同。 请查看下面的结果并告诉我原因。 此外、请推荐确认电流限制精度具有良好功能的解决方案。

    e2e.ti.com/.../OCP-Setup.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sailendra:

    我的回复是否有任何更新。 请检查一下、尽快告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffrey Chung

    感谢您的耐心

     您能否请客户按以下方式执行测试  

    1.要求客户将负载从 0A 增加到 2.2A、将电流限制设置为 1.8A。 然后使用示波器中的电流探头捕获波形,以便我们可以分析波形。  

    捕获测量值的电子负载是一种支持 50A 的设备。 因此,负载测量中可能会出现误差。 因此、我们 建议通过支持 5A 电流的电子负载进行测量、或者使用电流探头和示波器捕获波形

    此致

    Sailendra