This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845L-Q1:反激式设计

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2845L-Q1, UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566001/uc2845l-q1-flyback-design

器件型号:UC2845L-Q1
主题中讨论的其他部件: UC3845

工具/软件:

尊敬的 TI 团队、我们现在计划使用 UC2845L-Q1 来设计用于汽车的反激式电路。

但我找不到 WB 的设计器、所以使用 UC3845 进行设计。

输入电压:10~16V

Vout1:170V 0.55A

Vout2:12V 0.5A

以下是我的问题:

UC2845L-Q1 是否适用于输出要求?

100kHz DCM 模式是否适合此应用?

UC2845L-Q1 是否有设计参考文档?

4.在我的应用中,是否只能使用 VCC 的输入电池移除初级辅助绕组?

5.随附的 UC3845 WB 设计文件中 RZ/DZ/Q1 和 R21/D21/C21 的设计用途是什么?

e2e.ti.com/.../WBDesign33.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjie:

    是的、UC3845 属于同一系列。 因此、对于前 2 个问题、请为您的应用使用相同的 WEBENCH 和 UC3845、如果您还有其他问题、请告知我们。

    根据参考文档、您是指 EVM 参考吗? 遗憾的是、如果不是、我们没有 UC2845L-Q1 的 EVM。

    4. 在我的应用中、是否只能使用 VCC 的输入电池来移除初级辅助绕组?

    是的、您可以从外部偏置 IC。

    [quote userid=“657513" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566001/uc2845l-q1-flyback-design 随附的 UC3845 WB 设计文件中 RZ/DZ/Q1 和 R21/D21/C21 的设计用途是什么?

    Rz/DZ/Q1 是过压保护钳位电路。  它是一个带有晶体管缓冲器的齐纳钳位电路、用于处理高电流。

    R21/D21/C21 用于补偿。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UC2845L_2D00_Q1_5F00_SCHE.pdf

    尊敬的  Adhvaidh:

    随附了最新的原理图设计、如果有任何问题、请检查一下吗?

    电源输入为 9~18V、输出为 170V 100W 和 12V 1W。

    计划以 100kHz 的 DCM 运行。

    Lmag 约为 0.65uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjie:

    原理图审阅通常需要大约一两周的时间。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边。  

    感谢您的耐心。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、正在等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjie:

    原理图在理论上看起来很好。 但很难判断两个反馈环路的工作原理。 它看起来需要更高的稳压输出电压进行控制。 在反激式转换 器中、两个输出通过变压器绕组耦合进行交叉调节、因此很难使用反馈环路来调节另一个输出。 在您的设计中、170V 100W 将占主导地位、12V 1W 在很大程度上取决于 170W 和 100W 负载条件。 你可以尝试你的想法。 但根据我们的经验、12V 1W 环路似乎没有用处。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们需要添加一些 OC 保护、更改了原理图。 和最新的原理图。  

    ERH3530
    AE 94.985 平方毫米
    Aw 187.2. 平方毫米
    Deltab 0.21
    Np. 2.030395777
    NS1 69.66666667
    Ns2. 5.011111111

    e2e.ti.com/.../4213.FLYBACK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjie:

    很抱歉、延迟的回复。 我们正在研究这个问题,我们将尽快与你联系。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenjie:

    非常感谢您的耐心等待。 进行更改后电路看起来正常。

    此致、

    Adhvaidh