This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:当 Vin 和 Vout 都处于 3V - 3.3V 范围内时、Vcc 的工作原理是什么?

Guru**** 2617435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571784/tps55285-when-both-vin-and-vout-are-within-3v----3-3v-how-vcc-works

器件型号:TPS55285


工具/软件:

亲爱的朋友

我的应用要求 3.3V 的固定输出电压、而 Vin 额定电压在 3V - 12V 范围内。 因此、我需要一个降压/升压器、这个降压/升压器可以在 Vin = 3V 时开始工作并得到 Vout=3.3V。

TPS55285 数据表中指出:“启动时的最小输入电压为 3.0V“。  然而、数据表似乎很完美、还说:内部 LDO 从 Vin 或 Vout 获得 Vcc 的 5.2V 电压。

从表 6-1 中、LDO 将连接到 Vin、问: 当 Vin = 3V 时、TPS55285 如何工作?

如果 TPS55285 不起作用、请建议使用在这种情况下可工作的降压/升压器。

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    支持此设备的专家现在正在度假。

    假日后将支持此 E2E 主题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    如果 Vin 和 Vout<5.2V、则 VCC 将直接由 Vin/Vout 的较高者供电。 TPS55285 可支持此电压范围。 负载电流是多少? 请问这里的客户和应用是什么?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin

    感谢您的答复。

    您是否确认 TPS55285 可以在我的应用中启动和运行? 如果是、我将构建原型。

    其他问题:什么是 I2C 编程工具(硬件和软件)? 是否可以仅使用外部电阻来设置 Vout 而无需进行 I2C 编程?  

    我的应用负载电流约为 400 –500mA、负载瞬态电流可以是 1A 以上。

    我是终端用户、应用正在为 FPGA 板供电以进行数据采集。

    谢谢你

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    是的、TPS55285 可以支持您的应用。

    通过设置 MODE 引脚电阻器、TPS55285 可支持在没有 I2C 的情况下启动。

    ...

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin

    感谢您的确认。

    为 Vout 使用外部电阻分压器、而无需编程。

    1.连接到模式引脚的电阻值是多少?

    2.我应该使用什么是 Vref(默认值)来计算电阻分压器?

    谢谢

    Tony

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很抱歉让人困惑、上面的数字缺失。

    对于 MODE 引脚电阻器、您可以使用 24.9k Ω。 默认 Vref 为 282mV。

    此致、

    木林