This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170EVM-280:GUI 不工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170EVM-280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574813/tps61170evm-280-gui-not-working

器件型号:TPS61170EVM-280


工具/软件:

你(们)好  

我们最近从 Diigikey 订购了 TPS61170EVM-280 器件。 该包装盒内含 USB 接口适配器和 EVM 板。 有点麻烦,我能够找到软件识别为 ' lvc422a.zip '. 我已经安装的软件在一个 WIN 11 机器上,但不能使它工作!!! 我收到一条消息“与 USB 设备通信时出错“。 我尝试在兼容模式下执行软件 Win XP 和 Win 7 模式没有可用。 请您帮助我解决此问题吗?  

 

Thnaks

Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    请参阅此主题:

    TPS61170EVM-316:使用 USB-TO-GPIO 的控制软件不工作 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    设备是旧的、软件和适配器可能不是合适的版本。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    我已经查看过您提供的链接,它似乎很多有相同的问题与 GUI 软件不兼容 Win 11 或 Win 10。 从这个角度来看、有人提到、通过使用 Fusion Power Designer 应用程序、能够检测到 USB 接口适配器 2022。 我继续安装了 应用程序,确实能够通过此应用程序检测 USB 适配器因此问题是在 SLVC422a 软件不是  

    与 WIN 11 兼容。 现在正如论坛中建议的尝试使用旧版本的窗口,但有  一个困难的手在一个,因为公司升级所有的机器赢得 11。 正常的方法是更新 GUI 软件、而不是这样!!!   你能建议一个合适的解决方案,以便向前推进吗? 感谢您对此请求的努力。

    此致、

    Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    我已经在我的 WIN 11 系统上进行了测试、看起来工作正常。

    主要区别是我使用了以前的适配器写入 2006。 我还发现无法识别 2022 年版本的适配器。

    以下是两个主要的解决方案:

    1.我将连接 GUI 和适配器组来检查问题,这可能需要一些时间。

    2.您可以申请 2006 版本的适配器,也可以发送给您。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    感谢您的及时回复。 非常感谢您的手势、并请您尽快为我加快 2006 USB 接口单元的安装速度。 请告诉我您的电子邮件地址、以便向您发送收货地址信息。 您可以通过以下地址与我联系: neid@esmartcontrol.com 、以便进一步沟通。

    顺便说一下、2006 和 2022 版本之间有什么区别?  

    谢谢

    此致、

    Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    我已经向您发送了电子邮件。

    对于不同的版本、我想将会对硬件进行一些更新。

    我会继续跟进,并告诉你的消息。

    此致、

    Fergus