This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:上电/断电后 LED 面板不匹配

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576719/tlc59581-mismatch-led-panel-after-power-on-off

器件型号:TLC59581


工具/软件:

您好支持

我们使用 TLC59581RTQR 设计 LED 模块面板,并使其与 NOVASTAR 套件配合使用。

面板工作正常、配置保存在 NOVASTAR 接收卡中。 因此、在打开/关闭模块电源时、面板上显示的模式不再正确。

Novastar 调查并询问您对此的意见。

(只是一个信息,如果我们修改了 RGB、颜色错误、但开机/关机工作正常)

以下是来自 novastar 的信息 :

  1. 发生时间
    在模块关机后再重新开机后、就会出现问题。
    我们在模块断电之前通过 LCT 后门检索数据、在模块出现异常显示行为后再次检索数据。
    比较结果显示、两种情况下的数据完全相同、表明接收卡在整个过程中始终输出正确的数据。
  2. 执行下电上电后显示异常分析
    研发团队怀疑问题是由驱动程序 IC 在关机/开机过程中的定时错误引起的。
    一旦发生此计时错误、重新发送正确的 rcfgx 文件将无法恢复正常显示。 相反、有必要 首先发送不正确的 rcfgx 文件、以破坏 IC 的当前计时状态、然后显示屏可以恢复正常。
  3. 关于更改 RGB 顺序后出现的问题
    这种现象相当不寻常。 研发团队认为、这也与下电上电过程中驾驶员 IC 时序行为的差异有关。

你的意见 是什么?

非常感谢您的回答和帮助

我们的目标是 每年生产 10 000 个面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     使用相同的 RGB 顺序打开/关闭模块时、是否每次都会出现此问题? 当问题发生时、您能否在逻辑分析仪或示波器上提供波形以供进一步分析?


    此致、

    Jane