This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072:更改 RISET 值及其影响

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576515/bq24072-bq24072-changing-the-riset-value-and-its-impact

器件型号:BQ24072
主题中讨论的其他器件:BQ25185

工具/软件:

我们目前在设计中使用 BQ24072RGTR 充电器 IC。 目前、我们已使用 7.5kΩ 电阻器配置 RISET 引脚、从而将充电电流大概设置为 118mA。

为了解决我们应用中的散热问题、我们正在考虑增大 RISET 电阻值以降低充电电流、从而减少发热。 我们感谢您对以下几点的支持:

  1. 最大 RISET 值

    • 为了确保 IC 正常运行并尽可能减小充电电流、RISET 电阻器的最大允许值是多少?

  2. 15kΩ RISET 的建议更改

    • 我们目前计划在 RISET 上使用 15kΩ 电阻器、这对应于约 50mA 的充电电流。 您能否确认此值是否可接受且在支持的范围内?

  3. TMR 下拉电阻调整

    • 我们知道、减小充电电流会增加充电时间。 假设我们在 TMR 引脚上使用 47kΩ 下拉电阻器、那么该值在使用 15kΩ RISET 电阻器时是否仍然适用?

    • 如果不是、为了确保在降低电流的情况下实现正确的充电终止时序、您建议使用哪一个 TMR 下拉电阻值?

  4. 对其他引脚或参数的影响

    • 是否有任何其他配置引脚或参数随着 RISET 电阻值的增加而需要调整?


      请提供您对此的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.RISET 电阻器的有效范围为 590Ω(1.5A) 至 8.9kΩ(100mA)。

    2.最小可编程快速充电电流为 100mA、如电气特性表中的 ICHG 所指定。

    3. 47kΩ 引脚上的 TMR 电阻器将快速充电安全计时器设置为大约 6.25 小时。 总充电时间取决于电池容量、快速充电电流和终止电流阈值。

    4.我不建议将充电电流设置为超出 BQ2407x 数据表保证的值。 您是否了解了 BQ25185? 这是一款更新的独立(电阻器可编程)线性充电器、支持从 5mA 到 1A 的充电电流。

    https://www.ti.com/product/BQ25185

    此致、

    Alec