This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:无法为电池电芯充电

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575311/bq25883evm-unable-to-charge-battery-cells

器件型号:BQ25883EVM


工具/软件:

您好、

我将在 2S1P 配置中使用 2 节 3.7V 锂离子电池、其中包含 Ablic 的电池保护 IC S-8261。  

我使用 38 Ω 负载(在 220mA 周围)测试了 EVM。 我尝试为电芯充电、电芯在某个时刻达到 3.5V 和 3.32V、但充电器从未将电流推入电池。

我从读取 REG 中得到了以下信息:

-电源正常

-充电器瑞银未知

-输入电流限制 500mA(更改为 1A ,没有帮助)

-充电器状态:未充电

-无故障标记

- REG 0D: TS HOT (我尝试禁用 OTG 模式热保护,没有, t help )

硬件配置:我收到的所有跳线都是默认跳线、上拉 LDO 输入在 VBAT 上设置。

 当 IC 决定禁用放电 FET 并使充电 FET 保持导通状态时、采用 S-8261 或任何种类的电芯保护 IC 似乎会使充电周期复杂化。
但在达到过放电电压阈值之前、情况并非如此。

在达到电池电压低电平之前很长时间、充电器从未决定对电芯充电。  

我看了所有的条件,我不知道为什么我不充电。

有趣的是、PG 内部 FET 似乎损坏、PG 永远不会上升、测量值为 450 Ω 至 GND。

整个 IC 是否受到影响? 或者、我丢失了充电功能吗?

CH1:REGN、CH2:内部、CH3:PG、CH4:VBUS

此致、
Olivier Courtois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    如果器件处于 TS HOT、则电池将不会充电。 请组装 JP5 和 JP7。 您使用的输入电压是多少? 寄存器显示什么(给出完整读数)?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了另一个器件、它们都能正常工作、检测工作正常。 TS 正常。 插入了 JP5 JP7(与另一个相同)。
    设备已损坏。