This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS36-Q1:看门狗配置问题

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576293/tps36-q1-watchdog-config-question

器件型号:TPS36-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

我的客户希望使用 TPS36CA66BECDDFRQ1。 以下是 D.S.的两个问题

1.在表 8-2 中、TWC 和 Ccwd 之间存在关系、但实际上 C 版本没有 CWD 引脚、此表或数据表是否有任何问题

2. TPS36XXXXXE 看门狗开放时间比为 32,64,256。 您能否分享与设定值的关系以及如何计算?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    1.表 8-2 不适用于该器件的引脚排列 C、因为它是固定计时器件。  

    2.表 8-2 提供了关闭时间选项 B 的打开时间比例

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jesse

    很抱歉、您没有回答我的问题。 我们询问的是表 8-2、您为什么要回答表 8-5?

    客户使用的是 TPS36CA66BECDDFRQ1、TWC 时间为 1ms 固定时间、两次使用 SET1 和 SET0 配置、并使用 TWC*(n-1) 进行计算、但我们在数据表中未找到 SETx 和多路复用器之间的关系。 您能提供这两者之间的关系吗?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯嘉丽

    1.表 8-2 不适用于引脚配置 C (TPS36CA66BECDDFRQ1)、因为它没有 CWD 引脚。 我们将研究数据表问题。

    第 8.3.2.2 节给出了看门狗打开时间比率二之间的关系、其中 n 是看门狗打开时间比率。

    SET 引脚用于选择要选择的看门狗打开时间比。 数据表中的图 8-10 说明了 SET 引脚和 2 之间的关系

    对于  TWC = 1ms 以及比率为 32、64 和 256 的 TPS36CA66BECDDFRQ1、下表 根据 SET 引脚提供了不同的两个:

    设置[1:0]= 0b'00 设置[1:0]= 0b'01 设置[1:0]= 0b'10 SET[1:0]= 0b'11
    3ms 3ms 63ms 25ms

    -亨利