This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:VBUS 上电时序与数据表不匹配&&39

Guru**** 2811605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574847/bq25883evm-vbus-powerup-sequencing-doesn-t-match-datasheet

器件型号:BQ25883EVM


工具/软件:

我的上拉 LDO 由 SYS 供电。
未连接电池。

POT R5 至 0。

插入有效的 5V VBUS 后、REGN 上升 790ms。 在 REGN 上升 220ms 之前没有发生任何情况。 “220ms 延迟完成后“、220ms 后什么?

当 REGN 上升时、INT 产生脉冲、并在 7ms 后再次产生脉冲。 哪个脉冲用于完成输入源类型检测?
REGN 上升后的 INT 脉冲、与数据表 8.3.3.3 中的 I 读数不匹配。

此外、尝试在 FORCE_INDET 寄存器中写入 1、INT 不会移动、没有脉冲。 D+也不会移动。 我如何知道已完成 D+/D-检测?

充电器是 BX-050300、可能不符合 bc 1.2 标准。

CH1:VREGN、CH2:内部、CH4:VBUS

我尝试了另一种充电器、即 QC、而不是 BC1.2。 这个似乎发生了 D/D 检测事件、但好像在路上有一个下拉...  
这次、我在该事件之后得到了一个 INT 脉冲、该脉冲是 REGN 上升之前的。

Ch1:REGN、ch2:内部、ch3:D+、ch4:D-

我知道我没有 bc1.2 投诉充电器、但我的问题是:

-我如何知道我看到的每一个 INT 脉冲的含义?
-什么事件会触发 REGN 的 220ms 延迟?

-我应该在强制 D/D 检测后看到一个 INT 脉冲吗?

谢谢您、  
Olivier Courtois

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    数据表第 8.3.3.3 节“为 REGN 稳压器 (LDO) 上电“中提供了从适配器插入到 REGN 上电的延迟。 在满足所有条件之前、REGN 不会上电。 充电器似乎正在进行输入检测、这可能需要更长时间、具体取决于所连接的适配器、因此不应该期望 REGN 在 220ms 内出现。 DCP 和非标准检测完成所需的时间最长。

    数据表第 8.3.9.3 节“向主机发送中断“中概述了中断脉冲的源。 通过读取状态或标志寄存器、您应该能够很好地了解什么状态变化导致 INT 脉冲。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会调整。

    我尝试了一个 1.2BC 兼容的 USB 集线器 (UH700)。

    我无法确认已执行了 D/D 检测。

    插入后、我看到 D-上升、但突然放电。 然后、第一个 INT 在 3.12ms 后发生。

    Ch1:D+、ch2:内部、ch3:REGN、ch4:D-

    800ms 后、REGN 上升。

    Ch1:D+、ch2:内部、ch3:REGN、ch4:D-

    我尝试了写入输入强制源检测(当然是禁用了 WD)、没有任何反应、D+/D-上没有任何反应、INT 上也没有任何反应。

    我缺少什么? 或者我有损坏的 IC 吗?

    此致、
    Olivier C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Olivier、

    发生这种情况时、寄存器会做什么? 请注意数据表的第 8.3.9.3 节、了解哪些事件会导致中断。 看起来在 最后一个 POST 的第一个图像上可能有一个中断。 您可以在中断后检查 VBUS_STAT、以查看 D+/D-检测是否完成。 正如 Wyatt 所说、读取标志和寄存器应该可以清楚地了解导致 INT 的原因。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了另一个器件、它们都能正常工作、检测工作正常。
    设备已损坏。