This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:锚定终端处理

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576439/tps23755-anchor-terminal-processing

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件:TIDA-010034

工具/软件:

锚引脚(引脚 A1-A4)在数据表中的基准电路中保持未连接状态、但在 TIDA-010034 上、它们连接到 VDD、VSS、Dain 和 RSNS。 为什么连接它们?
此外、在电路设计中、锚引脚是否必须连接到 VDD、VSS、Dain 和 RSNS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masuno

    感谢您的联系。

    固定销用于芯片安装。 它们未进行电气连接、仅用于机械用途。

    它们的连接方式可提供机械性能更好、 更稳定的连接。 不连接它们不会影响电气功能或性能。

    但我仍然 建议您按如下所示进行连接、以便实现可靠的机械连接。

    此致、

    Zhining