This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2837:UCC2837D 在–40~85°C 条件下的电气特性数据

Guru**** 2585285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572094/ucc2837-ucc2837d-electrical-characteristics-data-at--40-85c

器件型号:UCC2837


工具/软件:

你好、团队

 数据表中提供了–25~85°C 时的电气特性数据。

但 TI 保证该器件在–40~85°C 下运行。

您是否有 –40~85°C 的电气特性数据?

此致

樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji、

    遗憾的是、 我无法找到温度范围内的任何表征数据。 该设备最初由 Unitrode Inc 向市场发布、该公司于 1999 年被 Texas Instruments 收购。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    感谢您的确认。

    我了解这种情况。

    TI 是否可以保证–40~85°C 的工作温度范围?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji、

    如数据表中所述、指定的工作温度范围如下:

    对于 UCC1837、TA =–55°C 至 125°C、

    UCC2837 和的–25°C 至 85°C

    UCC3837 的 0°C 到 70°C;

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    好的。 我了解–25°C 至 85°C 是工作温度范围。

    您能否在 TI.com 上修改以下信息?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    您是否支持在 TI.com 上修改温度信息?

    此致

    樱井幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Koji、

    感谢您提请我们注意此问题。

    我们将努力更新温度。

    此致、

    Daniel