This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27518:上拉电阻

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575973/ucc27518-pull-up-resistance

部件号:UCC27518


工具/软件:

您好、

您能告诉我 200kΩ 上拉电阻的最小值/最大值吗?

如果未指定确切的数字、您能告诉我大约±%的数字吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    遗憾的是、未指定这些值。 您能解释一下为什么要查找这些值、我能以另一种方式为您提供帮助吗?

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annabelle-San:

    感谢您的支持。

    您是否可以研究上拉电阻的变化?

    我要做的是在 VDD 和 IN-引脚为“1"时“时向 EN 引脚输入“1"或“或“0"以“以控制输出的开/关。 如果直接连接微型计算机的 GPIO 引脚来控制 EN 引脚、我认为当 VDD 为高电平时、微型计算机的容差无法保证。 EN 引脚的阈值为 2.2V、但上拉电阻器会增加电压、因此我想安装外部下拉电阻器来抑制该电压。

    为了执行该对策、我想了解上拉电阻值变化的相关信息。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    请让我用几个样本单元来研究实验室中上拉电阻的变化、我将很快回复您、进行一些测量。  

    谢谢、

    Annabelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    该电阻为 232.5 千欧。 在高温/强角条件下、该电阻至少可以为 140k Ω。 在低温/弱转角下、最大可达 425k Ω。  

    谢谢、

    Annabelle