This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于集成 USB 3.2 集线器的 USB PD 控制器选择

Guru**** 2617315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571888/tps25751-usb-pd-controller-selection-for-integration-in-usb-3-2-hub

器件型号:TPS25751


工具/软件:

您好:

我正在搜索一个 USB 电力输送 (PD) 控制器、该控制器适用于支持双角色数据 (DRD) 的 100W 源应用、旨在集成到我的 USB 3.2 集线器中。

配置概述:

  • 1 个 PD 控制器 :为上游端口 (DFP) 设备充电、如平板电脑或笔记本电脑。

  • 5 个 PD 控制器 :为下游 端口 (UFP) 设备充电。

DFP PD 控制器要求:

  • 电源角色 :源代码

  • 数据角色 :上行端口 (UFP)

UFP PD 控制器要求:

  • 电源角色 :源代码

  • 数据角色 :下行端口 (DFP)

该系统以 18V 至 36V 的直流输入电压运行。 我预计每个 PD 控制器都将通过 I²C μ A 或 GPIO 与专用的降压/升压转换器连接。

对于该应用、TPS26751 是否是合适的选择? 此外、是否有与此设置一致的参考设计?

感谢您的帮助。

此致、
Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    对响应时间延迟表示歉意。

    您是否打算仅使用这些 PD 控制器供电?  

    是否需要任何其他交替模式、如显示端口?


    我们 正在努力设计一款与 TPS25751 类似的器件、该器件具有仅供电配置功能、能够提供高达 100W 的功率并符合 3.2 标准。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    -是的,这些 PD 控制器将仅用作供电方  

    -不  需要其他交替模式

    您能知道这个新器件何时上市吗?

    谢谢、

    Maor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    感谢您的回答。 很遗憾、我无法提供有关此设备的确切时间表、但应在明年某个时间提供。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios