This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756 DESIGN-CALC:BQ25616 充电使能引脚悬空/如何反转逻辑

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576891/bq25756-design-calc-bq25616-charge-enable-pin-floating-how-to-invert-logic

器件型号:BQ25756 DESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:BQ25616

您好、  

由于我的应用以及在主 MCU 电量耗尽/睡眠时为电池充电所带来的风险缓解、我想反转 BQ25616 充电器 IC 上充电使能引脚的逻辑。 目前、数据表指出、当 CE 引脚被拉至低电平时会启用充电、但我的问题是 CE 引脚保持悬空时 IC 的行为。 充电是启用还是禁用?

此外、要反转逻辑、您建议外部硬件解决方案将传入逻辑反转、以便在控制 MCU 发送逻辑高电平而不是低电平时启用 BQ25616 的充电?

此致、  

Tolga Ustuner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tolga:

    我们不建议将 CE 引脚保持悬空。 这可能会导致未知的充电状态。 保持悬空可能会导致它充电或不充电、具体取决于其他情况。 如果您想使信号反相、您可以使用带有由 MCU 高电平有效引脚驱动的晶体管的上拉电阻。

    此致、
    Michael