This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:在 BQ41Z90 中、当关断按压引脚时、DSG FET 不会完全关断

Guru**** 2619115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566757/bq41z90-in-the-bq41z90-the-dsg-fet-not-turning-off-completely-when-press-pin-is-turned-off

器件型号:BQ41Z90


工具/软件:

您好、

我能够对 8 芯电池包进行充电和放电。
但是、当 PRESS 引脚关断时、DSG FET 不会完全关断。 在这种情况下、 负载继续使电池包放电、FET 温度上升到 100°C 以上。
MOSFET 的放置方式如我们设计中随附的图所示、我们已经在 PRESS 引脚处于关断和导通状态的情况下测量了 CHG 和 DSG 栅极电压。
  请说明可能的原因。
 
此致
Venkatesh Kattimani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否具有 NR = 0?

    sys_pres_delay 设置为什么?

    您可以共享.gg 文件吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 是、NR = 0 且 SYS_Pres_delay = 1 计数。
    请查找下面随附的 GG 文件、并告诉我是否需要进行任何修改、以确保在关闭按压引脚开关时关闭 DSG FET。

    e2e.ti.com/.../18092025_5F00_ggfile_5F00_24v_5F00_8S.gg.csv

     

    谢谢、此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送此文件、请给我一些时间来查看此内容。

    您在 EVM 上使用哪条路径? 并联还是串联?

    您拥有的 EVM 是什么版本? RevA 或 RevE1?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    我正在使用我们的原型设计板进行测试、但我不使用 EVM 板进行测试。

    谢谢你

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一个原理图吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    请您分享您的电子邮件 ID、以便我可以向您分享详细信息。

    此致

    Venkatesh kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    如上方所示、当 PRE_Pin 关闭时、FET 不会关闭。
    在 OFF 位置期间、我读取 3.5V 的栅源电压、如所示 VFET_UVLO_LP 。 根据数据表、可以禁用该功能。
    您可以建议如何禁用 FET_UVLO 保护功能?

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请允许我留出一些时间与固件团队核实。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    我希望您做得好。 是否有关于此问题的任何更新? 请提供更新信息。

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    尚未将关闭此功能添加到固件、在设备 RTM 时将可用。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的更新、并请在固件量产发布后进行更新。

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    美好的一天!

    是否有新固件的更新? 请告知我们暂定日期。

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    美好的一天!

    是否有新固件的更新? 请告诉我们。

    此致

    Venkatesh Kattimani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    新固件一经推出、将在 TI.com 上发布。

    BQ41Z90-FW 固件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego