This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:未上电时从输出端到输入端的反向电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576769/tps2121-reverse-voltage-from-the-output-to-input-when-unpowered

零件号:TPS2121


工具/软件:

您好:

我在配置中使用 TPS2121、其中电池连接到输出端、并且两个输入端都连接了 5V 电源。 该设计的工作方式如下:

  • 当存在输入时、它会为电池充电并为系统供电
  • 当不存在输入时、电池为系统供电

我在这种情况下遇到问题:

  1. 电池连接到输出、未连接输入(输出与输入隔离)
  2. 我连接一个输入、为电池充电并为系统供电
  3. 断开输入连接后、输出端的电压出现在输入引脚上

这表明输出和输入正在短路、这表示在此配置中可能缺少反向电压保护。

是否有人遇到此问题、或者您能否解释导致此行为的原因?