This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VSYS 即使在相同的寄存器值之后也会复位

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576178/bq25798-vsys-resetting-even-after-same-register-value

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好!  

我们使用 BQ25798、系统和电池都需要在 VSYS 处提供更高的电压。

使用了一个 单节电池 、我们已经通过设置了寄存器 PROG 引脚 我们得到了正确的结果 VSYS 时为 3.7V 、如预期的那样。

由于我们的整个系统都依赖于 VSYS、因此我们在时需要更高的电压 VBUS 已连接。 为了实现这一点、我对进行了编程 REG00_REGEVM Minimal_System_Voltage 寄存器、其值对应于 9V (0x1A) 12V (0x63) 。 VSYS 电压确实会上升到所需的值、但在下降回至之前仅持续几秒钟 3.7V

有趣的是,当我回读时 进行登记 、它仍显示我为 9 V 设置的值。我还禁用了 看门狗计时器 、但问题仍然存在。

您能帮助我们了解导致此行为的原因吗? 是否有我们可能错过的内容?
这个问题对于我们的设计至关重要。

此致、

Pratham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratham、

    MINSYS 电压不能设置为高于 VREG。  MINSYS 仅用于在电池充电至高于该电压之前提供最小 SYS 电压。  然后 SYS 跟随电池电压升高。 需要在 VREG 之后添加一个升压转换器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff F、 

    感谢您的迅速响应、

    请检查数据表中的图像。 它提到、VSYSMIN 可以配置为任意值。 您能否解释一下这一说法的含义? 它是否适用于特定条件?

    我们观察到、当我们设置 VSYSMIN 值时、VSYS 电压会根据设定值相应地变化、但在一段时间后会复位。 我们想了解它为什么重置—如果条件不满足、那么理想情况下、它不应该被设定、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratham、

    需要澄清一下、这种说法是指任何小于 VREG 的值。  我们的所有 NVDC 充电器都要求将 MINSYS (VSYSMIN) 设置为低于 VREG、然后电池才能正确终止。  MINSYS>VREG 的操作尚未经过测试、因此不受支持。

    此致、

    Jeff