This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:功能检查和原理图审阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576603/tps62a01-functional-check-and-schematic-review

器件型号:TPS62A01


工具/软件:

您好团队:

我们 在输入范围为 3.8V 至 4.5V 的应用中使用 TPS62A01PDDC、因此需要输出为~3.6V/1A、甚至最好为 3.8V/1A。

电感器 MPN: DFE252012F-1R0M=P2

您能否查看原理图并告诉我们是否有任何问题?


此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    感谢使用 E2E。

    原理图看起来一般不错 、但我们推荐使用 120pF 前馈电容 (C39)。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    是否有任何关于电感器 MPN 的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    不用担心所选的电感器器件、看起来不错。

    此致、
    SEPP