This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60440-Q1:预期输出电压

Guru**** 2586375 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574076/lmr60440-q1-expected-vout

部件号:LMR60440-Q1


工具/软件:

采用 LMR60440-Q1 、

VIN=10V
VOUT=12V(设置)
Iout=1.5A(图像的系统功耗为 15W)

在这种情况下、您能否看到 V Vout 可能是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将取决于确切的配置、但它应略小于 Vin、因此预计会有约 8.5V 至 9.5V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    我们能否提前计算和估算 Vout 压降? 仿真也足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您能得到他们计划的运行频率、我可以给出一个估计值。 它还取决于电感器 DCR、但我们可以取典型值。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    您能否针对 fSW 是 1MHz 或 2MHz 的情况进行计算?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    实际上、平均频率会在压降开始后降低、因此对于 1MHz 或 2MHz 而言、平均频率不应有太大变化。 假设频率降至最小频率~200kHz、则估计 I 约为 9.2V。 然而、这只是一个理论估计、只应这样认为。

    此致、

    Niranjan