This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:在多相配置中使用 I2C 动态调节输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574645/lm51772-output-voltage-dynamically-adjusted-using-i2c-in-multiphase-configuration

器件型号:LM51772


工具/软件:

您好、

我正在设计一款具有动态输出电压和动态电流限制功能的多相电源模块、我正在考虑将 LM51772 用于此应用。

我找不到有关转换器在多相模式下运行时输出电压发生变化时系统行为的清晰文档。 您能否澄清以下几点?

  1. 在多相配置中动态更改输出电压时、建议采用哪些做法?

  2. 对于动态电压调节 (DVS)、您是否建议 在多相布局中采用暂停或活动模式、以及在哪种条件下?  

  3. 在多相系统中动态改变电流限值时、必须考虑哪些因素?

提前感谢您的指导。

此致、

罗伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您使用 E2E。

    我需要进行一些内部讨论。

    我会尽量回到下周的中旬。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您能否解释一下主动或被动 DVS 的含义?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan! 感谢您的回答

    DVS:动态电压调节。

    从数据表中提取: 该器件具有一个
    被动和主动 DVS 配置、可通过 NVM 设置进行选择。 如果选择了被动 DVS、则 Vo 斜率为
    系统不会遵循定义的 DVS 压摆率、因为输出电容器只能被动放电
    额外电流。 如果选择了主动 DVS、则会在负斜坡期间主动进行内部输出放电
    DVS 有效。 最大放电电流用于主动 DVS 设置、与寄存器无关
    选择放电强度。 只要遵循、输出电容器电压就可以遵循基准
    所选的电容器应与所选 DVS 斜坡速度的最大放电电流相匹配。

    我担心的是 、当动态改变电压输出或限制电流时、转换器在多相配置下的行为会怎样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    感谢您的澄清。

    如前所述、我需要进行一些内部讨论。

    我会试着回到这个星期的中期。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、提前感谢您。

    在阅读数据表时、我发现了一些错误、我会让您知道我完成了哪些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:
    谢谢、如果您能分享您的发现、那将会很好。

    并行运行时、将连接器件的 COMP 引脚。 COMP 引脚是功率级的主要控制、因此将是两个功率级的两个控制环路的组合控制。

    这样、您就可以在两个功率级设置为不同输出电压时看到两个设置的平均电压。

    同样也对过流有效。

    此致、

     Stefan