This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:具有 24V 输出的 PoE 评估板。 TPS23754 TPS23755

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, PMP22301, TPS23754, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556708/tps23755evm-894-poe-eval-board-with-24v-output-tps23754-tps23755

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件:TPS23754、PMP22301、TPS23755

工具/软件:

您好、

我正在寻找 Vout=24V、13W(或 25W)的 POE 解决方案、需要一个评估板。

我看到有 采用 TPS23754 的 PMP22301 参考设计、但该电路板不可出售。

 TPS23755EVM-894 专为 12V 设计、是否可以调整为 24V 输出?  如果是、需要进行哪些更改?

或者是否有另一个更合适的评估板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    感谢您联系我们!

    我会在 2-4 个工作日内回复您。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vladimir

    感谢您联系我们。

    TPS23755EVM-894 不能直接用于 24V 电压。 但如上所述、更改元件也是合适的:

    1.反激式变压器 T2 应更换。 次级侧 (7、8 - 9、10) 绕组匝数需要加倍、同时保持初级侧 (2-1 和 3-4) 上的匝数相同。 可以 通过 更改 T2 的连接配置来实现。 请查看反激式变压器的数据表或咨询供应商。

    2.需要更改次级侧开关二极管和电容器以满足更高的输出电压:二极管需要 100V 或更高电压,输出电容器需要 30V 或更高电压,并具有足够的有效电容作为 EVM。



    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    您对变压器有什么建议吗?  Coilcraft POE13P-24L 怎么样、这是否合适?

    数据表: POE13P-24 | PoE 变压器和磁性元件| Coilcraft

    您是否还能提供反馈电路任何更改的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    对于变压器、根据数据表、Ipk = 1A。 根据您的电源要求、在全功率下运行时、变压器峰值电流可能会高于 Ipk。 我建议仔细检查制造商是否存在饱和电流、或选择额定电流更高的器件。

    反馈电路可以保持不变、因为它是 辅助绕组上的初级侧调节。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提高开关频率(可能为 300kHz)以帮助降低 Ipeak?

    我们 750314782Pulse PH9006NL 这样的替代电感器呢?

    此外、您是否有  TPS23755 或任何类似器件的仿真模型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    是的、您可以通过更改连接到 FRS 的电阻来提高开关频率、如下所示:

    计算公式如下:

    以使其在 300kHz 下运行。

     

    上面显示的变压器应该可以正常工作。

    对于 POE13P-24L、其不起作用的原因是偏置绕组电压将根据匝数比超过 Vcc 上允许的电压范围。

     之前实现的解决方案之一是使用 LDT0950-50 串联连接次级绕组、如下所示:

    可以通过布线在电路板上完成连接。 此外、您可以选择一个替代方案并进行相同的连接。 但是、请务必与供应商确认串联次级绕组的可行性。


    抱歉、我们没有 TPS23755 的仿真模型。  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 最后一个问题:我看到  TPS23755EVM-894 原理图来自 Altium、您能分享原理图和 PCB 设计文件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看电子邮件以获取设计文件。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的出色支持!