This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53832A:访问完整数据表。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53832A, TPS62872, TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574800/tps53832a-access-to-full-datasheet

器件型号:TPS53832A
主题中讨论的其他器件: TPS62872TPS62868

工具/软件:

我曾多次尝试获得  用于 DDR5 服务器 DIMM 的 TPS53832A PMIC 的完整数据表、但没能获得。  我的公司正在开发英特尔酷睿 Ultra 主板、并且正在使用内存。  该解决方案包含四个 Micron LPDDR5x  MT62F4G32D8DV-023 AIT:C 芯片。  我们需要一个 PMIC 来为它们供电。  如果 TPS53832A 不是正确的解决方案、我们乐意提供建议。  有人能为我提供文档或指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、

    当您尝试获取数据表时、您是指您浏览了产品页面上的申请链接、遇到了技术问题吗? 您能详细说明一下吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了“申请更多信息“下的链接、其中包含 https://www.ti.com/drr/opn/TPS5383X-DESIGN 链接

    页面是 https://www.ti.com/product/TPS53832A

    结果是出现以下消息“Access Denied“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    要访问此文档、您需要在贵公司和 TI 之间签订 NDA、

    此外、这是一款 DDR5 PMIC、不用于 LPDDR5 应用。

    我们可能来自另一个团队、他们会合作、但我并不完全了解其他目录选项。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试发起 NDA、但没有运气。  您能引导我按照正确的方向开始该流程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我愿意选择。  您有一个或多个 LPDDR5 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TPS53832A 是一款 DDR5 PMIC、适用于服务器 DIMM 应用、不适用于 LPDDR5 存储器降压解决方案。

    对于像您这样的 LPDDR5 系统 (Micron MT62F4G32D8DV)、可以使用我们的中输入电压降压 (MVB) 产品系列中的多输出降压转换器生成所需的电压轨(通常为 1.1V、0.6V、1.8V 等)。

    您可能会考虑的几个选项是:

    TPS62872–2A、2.4V 至 5.5V 输入、低噪声同步降压。

    TPS62868–4A、2.4V 至 5.5V 输入、对于 VDDQ/VDD2 电源轨具有出色的瞬态响应。

    TPS62877 — 双路输出,1.8V 至 5.5V 输入、适用于生成 1.1V 和 0.6V 电源轨。

    这些器件广泛用于 SoC 和 AI 边缘器件的 LPDDR4/LPDDR5 存储子系统中。

    如果您可以共享输入电压范围和负载电流要求、我们可以帮助建议理想的电源树配置。

    此致、
    Usha。