This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5816:可承受驱动引脚的电压

Guru**** 2617435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570879/lp5816-tolerate-voltage-for-drive-pin

器件型号:LP5816


工具/软件:

我是否可以使用它来驱动三个与 12V 电源串联的 LED? 当电流流动时、每个 LED 的正向压降为约 3V、因此芯片引脚上的压降为约 3V 至 5V。 但是、如果驱动电流关闭、芯片驱动引脚上的分压可能会上升到 6V 以上。 LP5816 数据表规定最大压降为 5.5V。 在没有电流或电流非常低的情况下、LP5816 驱动引脚是否可以承受更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaobing

    我们的专家是不在办公室,会回复你一旦回到办公室.

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaobing:

    否、LP5816 输出引脚不能支持高于 5.5V 的电压。

    需要多少个 LED 才能进行全面控制?  

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要为每个输出串联两个 LED。  LED 的正向电压为 2.5–3V。我可能需要使用 6V 电源、这样、即使电流关闭、LED 两端的压降也应小于 5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaobing:

    仍然不建议向 LED 的阳极施加高于 5.5V 的电压。 在 LED 短路的情况下、会向输出端施加 6V 电压。

    不确定 5.5V 电源能否正常工作。  

    此致、

    Felix