This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:选择指南

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576118/ucc25661-selection-guide

器件型号:UCC25661


工具/软件:

您好、能否分享 UC25661x 可订购器件型号之间的差异?

在计算工具中、您可以选择不同的模型选项、有一个显示一些差异的表。 但例如、如果我选择 UCC2566616、在 TSET 组中、就没有关于如何选择该选项以及这将如何影响电路的信息。 更改 TSET 选项不会更改最小 IPPC 频率和积分时间。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您选择 UCC256616、则最低工作频率和计时器增益会互连。 因此、在这种情况下、您需要选择一个 TSET 选项、这将符合以下两个标准:

    a.请确保选择最小开关频率小于转换器最低工作频率的 TSET 选项。

    b. 尝试选择一个 TSET 选项、这将为您提供 1.5 到 4 之间的 FBReplica 与引脚间的关系图。  

    谢谢、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:  

    是的、我理解、但数据表中只有这个表。

    理论上、在 UCC2566616 中、OCP 可以定义为 3.5V 和 4V、但数据表中未说明这一点。

    除此之外、在更改选项时、计算工具的最后一个版本不会更新最小频率、因此不清楚如何定义。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC2566616 的数据表仍在进行中。 您可以使用该部分对 UCC256616 的 TSET 进行编程。

    此致、

    Sougata