This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306RTER

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571258/bq25306-bq25306rter

部件号:BQ25306


工具/软件:

您好:
我将 BQ25306RTER 用于充电电路、并附上了原理图以供参考。 最初、我设计的该电路在 2A 电流下具有 3.8V 输出、因此工作正常。 但是、现在我尝试将输出从 3.8V 切换至 8.4V。 即使更换 FB 电阻器(使用 1.33MΩ Ω 的 R11)、电压也不会变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    在您的设计中、将 R11 切换至 1.33MΩ Ω 是将完全充电电压设置为大约 8.4V 的正确电阻值。 R1 = 1...k Ω 和 33MΩ= 200kΩ 使用 BQ25306 数据表中表 7-1 引脚功能中的公式将 VBATREG 设置为 8.41。  

    [报价 userid=“672277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571258/bq25306-bq25306rter ]即使更换 FB 电阻器(R11 为 1.33MΩ Ω)、电压也不会变化。

    您提到电压没有变化、但请了解 BQ25306 器件以恒流模式和恒压模式为电池充电。 数据表图 9-1 中展示了该情况。 如果电池电压仍为 3.8V、则更改 FB 电阻器后、器件将处于充电周期的预充电阶段。  

    更改 FB 电阻器后、您是否在测试中连接了两节串联电池?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个电池串联、我的电池电压约为 6.9V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。  

    假设电池电压约为 6.9V、您观察到的充电电流是多少? 根据 ICHG 引脚连接处的电阻器值、这是您预期看到的 2A 吗?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电流设置为 2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您确认充电电流仍设置为 2A。  

    测试期间测量的实际充电电流是多少? 如果您无法监测充电电流、BQ25306 IC 在 VBUS 下消耗的输入电流是多少?  

    此外、我在您的原理图中看到输入轨为 5V。 现在您是否已将 VIN 增加到 8.4V 以上、尝试为 2 节串联电池充电、而不是为 1 节串联电池充电?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将输入电压从 5V 切换到 12V、但没有测量输出电流。 我根据文档设置了电流、并假设电流为 2A、但尽管我遵循了原理图作为参考、但仍无法获得 8.4V 输出、请告诉我可能有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的回复并确认您已将输入电源切换至 12V。  

    [引用 userid=“672277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571258/bq25306-bq25306rter/6058056 ]但尽管我遵循了原理图作为参考、但我仍然没有获得 8.4V 输出、请告诉我可能有什么问题。

    请注意、BQ25306 不会始终自动将输出调节至 8.4V。 建议您参阅数据表的电池充电曲线部分(第 9.3.2.1 节)。 鉴于电池电压约为 6.9V、器件将处于“快速充电“阶段、在该阶段、降压转换器在 2A 的恒流模式下运行、而不是在电压调节模式下运行。  

    2 节串联电池需要接近充满电状态、电压才能达到 8.4V。  

    我请求您在测试中检查是否观察到预期的 2A 充电电流、以验证 BQ25306 是否行为正常。 如果在测试期间无法验证输入电流或充电电流、请延长充电时间、以检查电池电压是否会增加至 8.4V。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将其设置为 7.4V? 我使用两节串联的 3.7V 18650 电池、产生 7.4V 的总电压、因此我想将输出电压设置为 7.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如何将其设置为 7.4 V?

    要将电池完全充电电压更改为 7.4V、应将原理图中的 R11 更改为大约 1.145MΩ Ω 的电阻器。 此值是使用 BQ25306 数据表中引脚功能表的 FB 引脚部分提供的公式计算得出的。  

    我正在使用两个串联的 3.7V 18650 电池、

    只是为了验证您是否使用了 2 节串联锂离子 18650 电池? 根据我的经验、虽然锂离子 18650 电池的额定标称电压可能为 3.7V、但它通常是 4.2V 的完全充电电压规格。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 2 个串联 18650 单元。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、我使用的是 2 个 18650 单元。  [/报价]

    它们是锂离子电池吗? 典型的完全充电电压会因电池化学成分而异。 例如、 与锂离子电池相比、磷酸铁锂电池通常充电至更低的电压。  

    如果您使用锂离子电池、我建议您仔细检查电池数据表中的完全充电电压规格。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有太多时间进行这一讨论。 我只想知道原因、尽管我根据参考设计设计了电路、但仍然无法获得 8.4V 的电压。 如何解决此问题? 我正在我的一款产品中使用这款 IC、发货日期接近。 如果您可以做任何事情来帮助我实现所需的输出、请告诉我。 感谢您的宝贵时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾听到您仍然有问题。 正如 Garrett 所说的、该设备会为电池充电。 它不会立即为电池充电。 如果开始充电时电压为 7.4V、则需要一些时间才能达到 8.4V。 在电池充电之前、它不会立即输出 8.4V。 您能否确认充电电流或输入电流?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。 我购买了一个 1.33k MΩ Ω 电阻器和原始 Samsung 18650 电池、该电路工作正常。 感谢您的支持和宝贵的时间。