This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:当可接受电压范围为 3V 至 22V 时、如何保护 LM73100 的 EN/UVLO 引脚?

Guru**** 2812625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574840/lm73100evm-how-to-protect-the-en-uvlo-pin-of-an-lm73100-when-the-range-of-acceptable-voltages-is-from-e-g-3v-to-22v

器件型号:LM73100EVM


工具/软件:

大家好、如果插入(例如,3.8v 使能、22V OVCO)、当保护启动时、EN 引脚上的电压高于 7V。


使用的计算器位于此处:
https://www.ti.com/tool/download/SNOR027/01.00.00.00

我的解决方案是有 2 组分压器(而不是由 3 个电阻器组成的单一链)、并使用齐纳二极管将 EN 引脚上的电压单独限制到 OVCO 引脚。

解决这个问题的理想方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shah:

    感谢您的耐心

    让我说出我的理解

    您不需要欠压保护、但希望在输入电压超过 3.8V 时使能引脚设置为高电平

    当输入电压超过 22V 时、OVLO 保护需要启动

    我的理解是正确的吗?

    如果正确、则设计计算器给出所需的 3 个电阻分压器值为 R1=470K、R2=182K、R3=38.3K。  
     

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    没完全达到。 使能引脚在 3V 时应变为高电平。 但使用它们给出的值(在 22V 电压下)EN 引脚上的电压将为 (22*220)/(470+220)=7V、这超过了数据表限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shah  

    我的解决方案是使用 2 组分压器、而不是由 3 个电阻组成的单链、并使用齐纳二极管将 EN 引脚上的电压单独限制到 OVCO 引脚。

    您可以使用这个解决方案  

    此致

    Sailendra