This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:如何使用外部 12V VCC 电源通过 LM5146 驱动 IPD050N10N5 MOSFET?

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574682/lm5146-how-can-i-use-external-12v-vcc-supply-to-drive-ipd050n10n5-mosfets-using-lm5146

器件型号:LM5146


工具/软件:

我已在中对 LM5146 进行了仿真 LTSpice 使用 TI 网站上提供的.lib 未加密文件。 如果我不应用外部 VCC、它工作正常。

但当我尝试使用外部 VCC 时、VCC 引脚电压是 卡在 7.5V

我已经在输入 Vin 和外部 VCC (12V) 处使用了二极管、但仍能获得相同的结果。

我附加了节点电压结果、请查看并帮助。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupriya:

    不幸的是,我们不能支持 LTspice。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的答复。

    如果您能提供 PSpice 或 TINA TI 模型、我可以使用外部 12V Vcc、或帮助我获取该模型、那会很有帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupriya:

    我可以进行检查、但请注意、无论 VCC 是 7.5V 还是 12V、它对 IC 功能几乎没有区别。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    我知道更改 VCC 会对 IC 运行方式产生变化、但在数据表中提到外部 VCC 可以立即从 8V 变为 13V?

    您还可以分享 TINA TI 或 PSpice 模型。 这将是非常有帮助的。  

    此致、

    Anupriya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、8V 至 13V 是 VCC 范围。

    PSPICE 模型位于产品文件夹中: https://www.ti.com/product/LM5146-Q1#design-tools-simulation 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    您能告诉我 IC 功能的所有更改是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有参与 PSPICE 模型的开发、因此我不能说。