This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:同时充电和数据传输(协商电源路径并保持数据路径处于活动状态)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573365/tps25751evm-simultaneous-charging-and-data-transfer-negotiate-power-path-and-keep-data-path-active

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 USB-C PD (TPS25751EVM) 来实现同时充电和数据传输。

Android 手机 (Vbus、GND、D+、D-) 连接(Type C 连接器)至 Finger Print 传感器(USB 模式传感器,在手机主机模式下通过移动应用操作)。 要求在通过 TPS25751EVM 运行数据路径的同时为手机充电。 我们尝试配置 EVM 和并行电源路径连接 (b/w 手机、FPS 传感器和 EVM)。 手机进入主机模式或设备模式。 请分享在数据路径处于活动状态时协商电源和为手机充电的程序。

此致、

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:  

    TPS25751 将根据 USBCPD 应用程序自定义工具设置的功率自动协商适当的功率 。 完成配置后、可以通过将 EVM 连接到 PC 直接刷写到 EVM 上、如 TPS25751EVM 用户指南中所述。  

    您能否提供有关 EVM 和测试/评估方面当前遇到的任何问题的更多详细信息? EVM 不支持 USB 数据直通。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://evolutefintech-my.sharepoint.com/query?q=config&searchScope=all

    附加了上传到 EVM 的 JSON 文件的链接。 此外、其中包含以下代码。


    “调查问卷“:{
    “设备“:“TPS25751、
    “toolBuildVersion":“:“1.1.1",“,</s>、
    “答案“:[
    空、
    1、
    0、
    0、
    2、
    1、
    3、
    0、
    1、
    1、
    0、
    空、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0、
    0
    ]、
    “VendorID":“:“0000",“,</s>、
    “ProductID":“:“0001",“,</s>、
    “版本“:“1.0.0.2"</s>“
    }
    }

    测试设置:我们已将手机数据线连接到 FPS(具有 Vbus、D-、D+、GND 引脚的 USB 操作传感器)、并将 EVK 与手机和 FPS 传感器共用的电力线 (Vbus 和 GND) 连接。 CC 引脚、包括将手机连接到 EVK 的 Type C 连接器的所有其他引脚。
    结果手机切换到供电模式(当其未通过 EVK 充电时)、手机切换到受电模式(当 EVK 由 15V 适配器供电时或在 EVK 充电期间)(观察:它不同时,一次仅发生一个)
    关键要求:当手机处于受电模式时、数据从 FPS 传感器传输到手机、反之亦然、即从 EVK 协商功率。(在这方面需要配置支持)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:  

    TPS25751 能够根据系统要求、始终作为 UFP(器件)或 DFP(主机)执行数据角色交换。 要设置此模式、可以在寄存器端口控制 (0x29) 中启用“Initiate Swap to UFP/DFP“、或让 MCU 向 TPS25751 发送命令以启动与连接端口伙伴的数据角色交换。  

      

    如果需要进一步说明、请告知我们!

    谢谢。此致、

    Raymond Lin