This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501-SP - VOUT 上的安全反向电流(后馈)限制(≈2mA)

Guru**** 2616785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575169/tps7a4501-sp-tps7a4501-sp-safe-reverse-current-backfeed-limit-on-vout-2-ma

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

我正在使用 TPS7A4501-SP LDO 配置为 A 3.7V 输出 。 在我的应用中、存在一些外部电路的情况 将电流反馈到稳压器输出 (VOUT) 当 VIN 处于其正常工作电压(即 VIN > VOUT) 时)时。  回送电流:约 2mA(直流) VOUT 的输入。  稳压器输入:VIN 始终> VOUT。

TPS7A4501-SP 可以安全地承受吗 流入 VOUT 的反向电流为≈μ A 2mA 而无需担心可靠性? 如果不是 2mA、它能够承受多大的电流?

如果不建议、可能会出现什么故障或降级机制(例如,通过内部导通晶体管进行反向导通)?

感谢您澄清了 TPS7A4501-SP 可承受的反向电流大小以及建议的设计预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    只是想确保我了解您的场景。 例如、您是否考虑了 VOUT 电源轨上的下游电路强制 VOUT 为负电流的情况? 如果没有、您能进一步澄清一下吗?

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOUT 被强制为正、靠近外部电路电源。  外部 电路的运行电压高于 TPS7A4501-SP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的更多详细信息、

    如果强制 VOUT 高于设定的 VOUT 电压、但保持低于 VIN(您 VOUT 一直提到 VIN>VIN)、则由于器件上的压降、我不会期望出现反向电流。 但如果您以不同的方式思考这一点、请告诉我。  

    祝您一切顺利、

    Sarah