This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:MOSFET 已断开

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575988/tps4811-q1-mosfet-broken

器件型号:TPS4811-Q1


工具/软件:

客户对 TPS48111-Q1 芯片进行了反极性测试、发现主 MOSFET 已损坏。 我们进行了简单的分析;
1、发现在施加反向电压的时刻有打开驱动门的迹象。
根据 TPS480111 规格、是否存在芯片故障风险
请确认是否存在与电路结构相关的任何风险? 是否有可用的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    是的、我们建议在输入和输出端添加 TVS 二极管、以确保 SRC 至 GND 和 Vs 至 GND 的最大/最小值条件不被违反。  

    此外、如果进行反极性、则需要确保所有输入引脚、如(INP、EN、OV、INP_2 等) 在接地路径中安装电阻器、可防止电流在反向情况下通过这些路径。 这同样适用于使用 100 Ω 电阻器进行 RC 滤波的 Vs。

    您还可以在接地路径中放置反极性电路、如下面的 TPS1211 数据表所示。  这同样适用于 TPS4811。

    请提供波形、指示此事件期间在这些引脚上看到的电压、以指示是否可能超出最大/最小电压。  

    谢谢、  

    Sarah