This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:IC 无法达到启动电压

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574520/ucc28c44-ic-can-not-reach-to-start-up-voltage

器件型号:UCC28C44


工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 UCC28C44、遇到了 IC 无法达到启动电压的问题。

1.在板上测试发出的芯片时、电压无法达到起始电压。 测试电源电压波形上升到 9V、然后开始下降;

2、 测试单个发出的芯片(非板载)时、启动电流随着 VCC 电压的增加而增加。 当电源为 13V 时、ICC 达到 3mA。 测试良好芯片时、ICC 为 75.6uA。 可以判断芯片的异常启动电流会导致电路板无法工作。

1.您可以帮助查看原理图,是否有任何设计问题?

2.您对此问题有任何见解吗? 它与 PCN 相关吗? 客户将此设计用于长期使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在 研究这个问题。 我们会 尽快回复您。

    感谢您的理解。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    您能否提供有关所测试的设备总数和显示问题的设备的更多信息?

    您还能 进一步解释一下他们是如何在非板载情况下测试器件的? 它们是否 向 VCC 引脚施加外部电压并测量 外部电源消耗的电流?

    谢谢、

    John