This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762-Q1:UV 和 OV

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576287/tps3762-q1-uv-and-ov

器件型号:TPS3762-Q1


工具/软件:

团队、

此设备是窗口监控器。 这意味着、可在应用中检测到它用于 OV 和 UV 保护。

在以下后缀列表中、显示仅 OV 或 UV。 如果客户同时需要 OV 和 UV 功能、如何选择 OV 和 UV 功能?

在以下示例中、看起来它只具有 OV 功能、对吧? 谢谢。   

 

TPS3762D02OVDDFR

输入电压>60V

会议。 65V ROC。 70V 绝对最大值

精度<1.5%

会议。 0.9%可调节 1%固定值

迟滞 10%

不符合。 2%迟滞

不接受任何锁存

具有锁存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    此时、窗口型号器件的命名规则将为“Wx",“,其中、其中 x 是 OV 和 UV 的窗口容差。  

    例如、W7 表示窗口电压监控、容差为 7%。 因此、这是 0.856V 的 OV 阈值和 0.744V 的 UV 阈值。

    Jesse