This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PD-ANALYZER:读取充电级别

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1576353/ti-pd-analyzer-read-charge-level

部件号:TI-PD-ANALYZER


工具/软件:

大家好、这是我在 TI E2E 中发布的第一篇文章。 我需要在屏幕上显示移动电源的剩余电量、在为内部开发的新版本设备开发的自定义应用程序中显示。

首先是确定符合 USB PD 标准的移动电源是否可以报告充电级别。

您认为 TI-PD-ANALYZER 是否 可以帮助我确定充电级别、或者至少看看移动电源是否报告为空?  

我不确定是否还需要评估板、如果需要、应该是哪种?

非常感谢您在这方面提供的建议、因为电源管理不是我的领域。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andr é s:

    TI-DARC-Analyzer 是一款设计用于记录 PD  供电方和受电方之间的 PD 通信的工具。 根据您的描述、我觉得这不是一个常见的 Type-C USB 应用程序、我认为 CC 线路上没有任何手抖动--我不知道您的应用程序中是否有 cc 线路。 我想说的是、PD 分析仪不是您正在寻找的产品。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ke Wang、感谢您的答复。 您是对的。 我们的最终目标是创建一个与移动电源握手并设置电压值的电路板、有望在 EPR 中使用 AVS。 但初始步骤是连接标准接收端(PC 或手机)并查看正在进行的操作。
    假设我们有一个这样的接收端、我可以读取发送端和接收端之间的通信吗?
    您是否知道是否有可编程的类似产品来执行握手并选择所需的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andr é s:

    感谢您的确认。

    1. TI PD 分析仪可以记录 PD 日志、您可以读取 供电方和受电方之间的通信。 这是您要查找的正确器件。

    2.有一些其他商业公司出售的诱饵作为水槽。 根据您的要求检查电源 Z、Passmark 和其他信息可能是一个很好的开始。 需要指出的是、对于大多数低端诱饵、它们是不可编程的。

    BR、

    Ke Wang