This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:在使 TPS26750 正常工作的 PMP41115 参考设计方面需要帮助

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41115, TPS26750, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1574808/tps26750-need-help-getting-pmp41115-reference-design-w-tps26750-functioning

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他部件:PMP41115、、、 PMP

工具/软件:

这将是我第三次或第四次尝试获取有关 PMP41115 演示板的帮助、该演示板使用 TPS26750 达到功能状态。

我知道有两条 i2c 总线和一条 USB-C 端口连接。 我从未见过有关如何将 USBCPD 应用配置工具连接到硬件并将配置下载到硬件的明确说明。 在配置工具的“选项“部分中、对于一个称为“i2c"的“的串行端口、有一些关于的熔点。如果是、它是直接连接到 PMP41115 上的 10 引脚接头、还是必须将引脚断开到 Texas Instruments 端口? 它是否是通过 USB-C 端口与特定驱动器建立的连接? 我被告知要询问 TPS26750 的应用工程师。 我怎么知道这是谁? 有目录吗? 如果有、它在哪里? 我在网站上看不到任何内容。 我们正在尝试进行研究以确定我们是否可以将其转化为产品创意、但到目前为止、TI 似乎没有兴趣帮助我们实现这一目标。 R E A L H E L P .. P L E A S E? ? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    感谢您联系我们!

    USBCPD 应用程序自定义工具 用于配置 TPS26750 PD 控制器并根据您的系统需求生成二进制文件。 GUI 工具中的刷写功能专门用于 TPS26750EVM。  

    有关如何选择配置、填写调查问卷以及导出二进制文件、请参阅 TPS26750EVM 用户指南中的第 3.3 节“软件开发“。  

    然后、可使用 GUI 工具通过任一外部 EEPROM 编程器(如 Aardvark)  及其 Flash Center 软件对板载 EEPROM 进行刷写。 PMP 板包含的接头 I2Cc 可与 Aardvark 配合使用的接口。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行解释。 如果我订购 Aardvark 工具、10 引脚接头是直接连接到 PMP41115 上的 10 引脚接头、还是需要特殊电缆来重新映射 Aardvark 和 PMP41115 之间的引脚? 另外、我还了解了 Totalphase 网站上的 Aardvark 工具、好像有一些配置设置需要与 PMP41115 相匹配。 TI 是否提供可无缝实现或至少做到这一点的配置文件;是否有文档指导用户配置编程软件、使其与 PMP41115 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    Aardvark 的 10 引脚接头不直接连接到 PMP 电路板。 但是、只需要 3 个信号:I2C_SCL、I2C_SDA 和 GND。  

    是否有 TI 提供的配置文件可以无缝完成此操作、或者至少是否有文档指导用户配置编程软件以使其与 PMP41115 兼容?

    您是指从 GUI 工具生成的二进制文件吗?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复。 我收到 Aardvark 编程器后、我首先查看目标器件列表、然后没有列出 CAT24C512W-GT3(在 PMP41115 上使用)。 因此、该器件没有 Aardvark 配置。

    回答您的问题:是...我的意图是加载 GUI 工具生成的二进制文件。 我要连接哪条 I2C 总线? PMP41115 电路板的 10 引脚接头上的 I2Ct 或 I2Cc? 我已生成自己的二进制文件、并收到了 TI 的一个文件进行试用、但在如何使用 Aardvark 或 Flash Center 应用程序方面没有任何指导。 我假设论坛上的大多数人都是这方面的常客、他们会向我提出更高级别的问题、但这是我第一次接触这个话题、我很难第一次下载/配置 PMP41115 电路板。

    非常感谢任何帮助。

    谢谢... Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Aardvark 10 引脚接头和 PMP41115 上的 10 引脚接头之间连接了一根接口线、能够生成代码并将其下载到 EEPROM 中。 我在 USB-C 连接器中放置了触发板、向电池输入端施加直流电源、并存在电压。 希望我可以从这里继续前进。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    我很高兴您能够成功刷写 EEPROM。 如有其他问题、请随时打开新主题!

    此致、  

    Aya Khedr