This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044B:TPS2044B 的替代方案、因为 TPS2044 的过流限值更高

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575436/tps2044b-alternative-for-tps2044b-because-over-current-limit-of-tps2044-is-higher

部件号:TPS2044B


工具/软件:

测试 TPS2044B 时、我记录了以下情况:

1.开关提供高达 1.8A 的电流、直至它标记过流。

2.短路期间、如果启用了 560mA 周围的电源

相对于数据表、这似乎没问题。

我打算在主机端口(与 TUSB2077 搭配使用)使用该 器件、因此是否有任何方法或替代器件选择来严格限制提供的电流关闭 500mA 并将其标记为早于 1.8A?