This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:TPS53820 转换器是否可用于 4 核 Intel Denverton SoC?

Guru**** 2814185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53820, TPS53627, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570276/tps53627-could-tps53820-converter-be-used-for-a-4-core-intel-denverton-soc

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件:TPS53820TPS53622

工具/软件:

您好、

我正在尝试寻找一个适用于 4 核 Intel Denverton SoC 的稳压器。 电流消耗相对较小、最大电流为 4.5A、因此我们最初计划的 TPS53627 或 TPS63622 看起来像是一个过载问题。 我找到了 TPS53820 — 集成式转换器,它看起来正是我们需要的。 您能否转发 TPS53820 的完整数据表以及任何支持文档?  另外、如果 Denverton 4 核 SoC (SKU 13) 有更好的匹配项、请告知我们。

感谢您的支持、

此致、

Michael Eliashberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的数据表是受保护的信息、因此我无法在公共论坛上分享。 请接受我朋友的请求、以便我们可以创建一个私人消息空间。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们最终将 TPS53622 用于 Denverton SoC。  关于功率级 CSD95492 的一个问题:根据 CSD95492  数据表、引脚 LSet “为内部电流检测电路设置电感值“。 但数据表中未说明应使用的电阻值。 您能就此为我们提供帮助吗?

    谢谢您、

    Michael Eliashberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我相信 TPS53622 由另一个团队处理、因此我会更改 TT 分配。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请访问 vr@list.ti.com 以获取完整的数据表、该数据表将提供一个图形和相应的公式、从而帮助您确定正确的 LSET 电阻值。

    此致、

    Maha