This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:TPS65214 Vin 选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577549/tps65214-tps65214-vin-selection

器件型号:TPS65214


尊敬的专家:

tps65214 的输入电压可以是 3.3V 或 5V。 那么、在什么情况下我们应该分别使用 3.3V 和 5V 电压?

请注意、  

Kyel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    TPS65214 的具体 OPN 是什么? 即 TPS6521401VAFR 或 TPS6521402VAFR?  

    这可能取决于受电的处理器以及 TPS65214 PMIC 将设置的输出电压。

    例如、如果任何降压输出设置为 3.3V、则 必须使用 5V 输入来保持 VIN 和 VOUT 之间的余量。  

    否则、通常可以使用 3.3V 电压、或者用户可以在 3.3V 或 5V 之间选择以获得所需的电压电平。  

    特定 OPN 的特定 TRM 将提供有关推荐用例的更多信息。

    此致、  
    Sarah