This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:如何了解 PFM 检测阈值?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1575792/lm25148-q1-how-to-understand-the-pfm-detection-threshold

器件型号:LM25148-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我想知道如何 PFM 在 PFM(二极管仿真)模式下计算 PWM/PWM 转换点。 PFM 检测阈值有什么含义?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究它,然后回到你的 Jass。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jass、

    PFM 检测阈值定义了控制器退出 PFM(非连续/二极管仿真)模式并返回 PWM(连续)模式的最小电感器电流或输出条件。 对于 LM25148-Q1、当过零比较器检测到电感器电流降至设定的阈值以下(例如 DCR 或检测电阻上的–5.5mV)时、该器件会从 PWM 切换到 PFM 模式、然后在电流再次上升时返回。 该阈值决定了 PFM PWM/PWM 转换点、并有助于控制器仅在需要时进行开关来在轻负载时保持高效率。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adepu:

    感谢您的回答!

    对于电流阈值(–5.5mv)、我认为 25148 应该进入二极管仿真模式、SW 频率仍然保持不变。

    0.8V 2V 阈值是多少? 我不知道它的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jass 提供您的问题。

    我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jass、

    0.8V 阈值是指用于输出调节的内部反馈基准电压、即使用 FB 引脚的 Vout 的最小设定点、与 PFM PWM/PWM 模式控制无关。 ‘2V“阈值不适用于该器件的模式转换情况。 只有–5.5mV DCR 阈值与进入/退出二极管仿真模式相关。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adepu:

    在 PFM /SYNC 区域中输入 0.8/2V 电压非常奇怪。

    关于 PFM 模式下的频率降低、我想当占空比满足最短导通时间时、频率将降低以保持输出、是对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问 Jass。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:
    没错 — 当达到 PFM 模式下的最短导通时间时、IC 会降低开关频率以保持输出、并且 0.8V 阈值严格用于输出调节、而不是模式或频率控制。 如果还有其他问题需要澄清、请告诉我!


    谢谢。此致、

    Naresh。