This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38:有关 TPS38B752933 的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577139/tps38-question-about-tps38b752933

器件型号:TPS38


您好:

我们的产品使用 TPS38B752933DSKR 进行复位控制、引脚 1 - VDD 为 13.8V。   

我发现引脚 6 “CTR1/MR_N"没有“没有外部上拉电路。

我想知道、这个引脚 6 是否有内部上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    该器件的 CTR / MR 引脚没有上拉电阻器、不应连接到上拉电阻器或 VDD。 为了利用 MR 功能、唯一的有效输入是 GND 和高阻态、或者如果需要配置复位延迟、则使用接地的电容器和引脚。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    我很好奇、为什么引脚 6 (MR1) 在没有外部上拉电阻器的设计中可以上升到 3 伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加“缩小“、它显示 MR1 在没有外部上拉电路的情况下将上升到 3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    该引脚有电容器充电电路、因此不建议使用外部上拉电阻器或将该引脚直接连接到 VDD。  

    Jesse